Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4
Der Funktionsblock AvMotorTwoSpeedsTwoSILStop dient zur Verwaltung eines Motors mit zwei Geschwindigkeiten in zwei Richtungen (vorwärts und rückwärts) mit „Stoppkategorie 0“- oder „Stoppkategorie 1“*-Funktionskonformität für Verdrahtungskategorie 3 und 4.
Eingangsschnittstelle „AvMotorTwoSpeedsTwoSILStopCat34“
| Eingang | Datentyp | Beschreibung |
| RunFwdLowCmd | BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, startet der Motor mit niedriger Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung. |
| RunFwdHighCmd | BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, startet der Motor mit hoher Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung. |
| RunRevLowCmd | BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, startet der Motor mit niedriger Geschwindigkeit in Rückwärtsrichtung. |
| RunRevHighCmd | BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, startet der Motor mit hoher Geschwindigkeit in Rückwärtsrichtung. |
| ResetTrip | BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden erkannte Auslösungen, deren Auslösungsrücksetzungsbedingungen erfüllt sind, für diesen Avatar zurückgesetzt. |
| ResetAlarmCntrs | BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden alle Alarmzähler für diesen Avatar zurückgesetzt. |
| ResetTripCntrs | BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden alle Auslösungszähler für diesen Avatar zurückgesetzt. |
| ResetMaxIRMS | BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, werden der maximale durchschnittliche I-Effektivwert und der Zeitstempel zurückgesetzt. |
| RecordToUChannel1 | BOOL |
Wenn dieser Eingang auf WAHR eingestellt ist, erhöht sich der Nutzungszeitkanal schrittweise auf der Grundlage der für den ausgewählten Avatar gemessenen Energie. Diese ToU-Aufzeichnung wird für die aktivierten Kanäle fortgesetzt, bis sie deaktiviert werden. |
| RecordToUChannel2 | BOOL | |
| RecordToUChannel3 | BOOL | |
| RecordToUChannel4 | BOOL |
Ausgangsschnittstelle „AvMotorTwoSpeedsTwoSILStopCat34“
| Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
| Bereit | BOOL |
Zeigt WAHR an, wenn der Funktionsblock bereit für den Empfang eines Ausführen-Befehls ist. |
| RunFwdLowStatus | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, läuft der Motor mit niedriger Geschwindigkeit. Wenn dieser Ausgang auf FALSCH eingestellt ist, läuft der Motor mit hoher Geschwindigkeit. |
| Ausgelöst | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom Avatar ein Schutzauslösungsereignis erkannt. |
| Alarm | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde vom Avatar ein Schutzalarm erkannt. |
| UpstreamVltg1 | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des ersten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar (Leistungsschalter geschlossen) anliegt. |
| AssetAlarm | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat ein Leistungsgerät oder SIL-Starter im Avatar 90 % der erwarteten Lebensdauer erreicht oder überschritten (pro Avatar-Parameter). |
| RunFwdHighStatus | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, läuft der Motor mit hoher Geschwindigkeit. Wenn dieser Ausgang auf FALSCH eingestellt ist, wird der Motor angehalten oder er läuft mit niedriger Geschwindigkeit. |
| LoadRunning | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, wurde ein Lauf- oder Schließen-Befehl ausgeführt und Strom fließt in den Polen (entspricht Motor in Betrieb, gilt aber auch für Nicht-Motor-Avatars). |
| ReadyToReset | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, erfüllt der Avatar die Auslösungsrücksetzungsbedingungen und kann mit dem Befehl „Auslösung – Zurücksetzen“ zurückgesetzt werden. |
| UpstreamVltg2 | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des zweiten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar anliegt. |
| UpstreamVltg3 | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des dritten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar anliegt. |
| UpstreamVltg4 | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, hat der Avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Netzspannung des vierten Starters/Leistungsgeräts in diesem Avatar anliegt. |
| RunRevLowStatus | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Niedergeschwindigkeits-Rückwärtsschalter geschlossen. |
| RunRevHighStatus | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, ist der Hochgeschwindigkeits-Rückwärtsschalter geschlossen. |
| LoadStarting | BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf WAHR eingestellt ist, befindet sich der Motor in der Startphase. |
| AvgIRMS | DINT |
Gibt den Durchschnitt der neuesten Phasenstrom-I-Effektivwerte an. (Einheit: mA) |
| AvgIRMS_O | DINT |
Gibt den Durchschnitt der neuesten Phasenstrom-I-Effektivwerte bei Überlauf an. (Einheit: mA) |