Motore a due velocità e due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4
Il blocco di funzione AvMotorTwoSpeedsTwoSILStop è utilizzato per gestire un motore a due velocità e due sensi di marcia (avanti e indietro) con funzione categoria stop 0 o 1*, in conformità con la categoria cablaggio 3 e 4.
Interfaccia di ingresso AvMotorTwoSpeedsTwoSILStopCat34
| Ingresso | Tipo di dati | Descrizione |
| RunFwdLowCmd | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il motore si avvia nella direzione di marcia avanti a bassa velocità. |
| RunFwdHighCmd | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il motore si avvia nella direzione di marcia avanti ad alta velocità. |
| RunRevLowCmd | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il motore si avvia in retromarcia a bassa velocità. |
| RunRevHighCmd | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il motore si avvia in retromarcia ad alta velocità. |
| ResetTrip | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, gli sganci rilevati con condizioni di azzeramento sgancio soddisfatte saranno azzerati per questo avatar. |
| ResetAlarmCntrs | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori allarme saranno azzerati per questo avatar. |
| ResetTripCntrs | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori sgancio saranno azzerati per questo avatar. |
| ResetMaxIRMS | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore medio massimo della corrente Irms e il timestamp vengono azzerati. |
| RecordToUChannel1 | BOOL |
Se questo ingresso è impostato su TRUE, il corrispondente tempo di utilizzo del canale aumenta in base all'energia misurata per l'avatar selezionato. Questa registrazione ToU continua per i canali abilitati fino a quando non vengono disattivati. |
| RecordToUChannel2 | BOOL | |
| RecordToUChannel3 | BOOL | |
| RecordToUChannel4 | BOOL |
Interfaccia di uscita AvMotorTwoSpeedsTwoSILStopCat34
| Uscita | Tipo di dati | Descrizione |
| Ready | BOOL |
Indica TRUE se il blocco di funzione è pronto a ricevere un comando Esegui. |
| RunFwdLowStatus | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore gira a bassa velocità. Se questa uscita è impostata su FALSE, il motore si arresta o gira ad alta velocità. |
| Tripped | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di sgancio protezione dall'avatar. |
| Alarm | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un allarme di protezione dall'avatar. |
| UpstreamVltg1 | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel primo starter/dispositivo di potenza in questo avatar (interruttore chiuso). |
| AssetAlarm | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, un dispositivo di potenza o uno starter SIL all'interno dell'avatar ha raggiunto o superato il 90% della durata prevista (per parametro avatar). |
| RunFwdHighStatus | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore gira ad alta velocità. Se questa uscita è impostata su FALSE, il motore si arresta o gira a bassa velocità. |
| LoadRunning | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, un comando di avvio o chiusura è stato eseguito e la corrente attraversa i poli (equivalente a motore in funzionamento ma anche per avatar non motorizzati). |
| ReadyToReset | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar soddisfa le condizioni di azzeramento sgancio e può essere azzerato con un comando di azzeramento sgancio. |
| UpstreamVltg2 | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel secondo starter/dispositivo di potenza in questo avatar. |
| UpstreamVltg3 | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel terzo starter/dispositivo di potenza in questo avatar. |
| UpstreamVltg4 | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel quarto starter/dispositivo di potenza in questo avatar. |
| RunRevLowStatus | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore dell'invertitore a bassa velocità è chiuso. |
| RunRevHighStatus | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore dell'invertitore ad alta velocità è chiuso. |
| LoadStarting | BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore è nella fase iniziale. |
| AvgIRMS | DINT |
Indica la media dei valori di corrente Irms della fase più recente. (Unità: mA) |
| AvgIRMS_O | DINT |
Indica la media dei valori overflow di corrente Irms della fase più recente. (Unità: mA) |