Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 3/4
O bloco de funções AvMotorTwoSpeedsTwoSILStop é utilizado para gerenciar um motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação (direto/reverso) em conformidade com a função Categoria de parada 0 ou Categoria de parada 1* para as Categorias de fiação 3 e 4.
Interface de entrada de AvMotorTwoSpeedsTwoSILStopCat34
Entrada | Tipo de dados | Descrição |
RunFwdLowCmd | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o motor parte no sentido direto em baixa velocidade. |
RunFwdHighCmd | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o motor parte no sentido direto em alta velocidade. |
RunRevLowCmd | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o motor parte no sentido reverso em baixa velocidade. |
RunRevHighCmd | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o motor parte no sentido reverso em alta velocidade. |
ResetTrip | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, os disparos detectados cujas condições de reinicialização de disparo (trip reset) tiverem sido atendidas serão reinicializados para esse avatar. |
ResetAlarmCntrs | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de alarmes são reinicializados para o avatar. |
ResetTripCntrs | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de disparo de proteção serão reinicializados para o avatar. |
ResetMaxIRMS | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor e a marcação de data e hora da corrente Irms máxima/média são reinicializados. |
RecordToUChannel1 | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o Tempo de uso do canal correspondente é incrementado com base na energia medida para o avatar selecionado. Esse registro de ToU continua para os canais ativados até que sejam desativados. |
RecordToUChannel2 | BOOL | |
RecordToUChannel3 | BOOL | |
RecordToUChannel4 | BOOL |
Interface de saída de AvMotorTwoSpeedsTwoSILStopCat34
Saída | Tipo de dados | Descrição |
Ready | BOOL |
Indica TRUE se o bloco de funções estiver pronto para receber um comando de execução. |
RunFwdLowStatus | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está em regime permanente em baixa velocidade. Se essa saída estiver definida como FALSE, o motor está parado ou em regime permanente em alta velocidade. |
Tripped | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um evento de disparo de proteção foi detectado pelo avatar. |
Alarm | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um alarme de proteção foi detectado pelo avatar. |
UpstreamVltg1 | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o primeiro dispositivo de partida/potência nesse avatar (disjuntor fechado). |
AssetAlarm | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um dispositivo de potência ou partida SIL dentro do avatar atingiu ou excedeu 90% da vida útil esperada (de acordo com o parâmetro do avatar). |
RunFwdHighStatus | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está em regime permanente em alta velocidade. Se essa saída estiver definida como FALSE, o motor está parado ou em regime permanente em baixa velocidade. |
LoadRunning | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um comando Em regime ou Fechar foi executado e a corrente está fluindo nos polos (equivalente ao motor em regime permanente, mas também para avatares sem motor). |
ReadyToReset | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar atende às condições de reinicialização de disparo (trip reset) e pode ser reinicializado com um comando Reinicialização de disparo (trip reset). |
UpstreamVltg2 | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o segundo dispositivo de partida/potência nesse avatar. |
UpstreamVltg3 | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o terceiro dispositivo de partida/potência nesse avatar. |
UpstreamVltg4 | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o quarto dispositivo de partida/potência nesse avatar. |
RunRevLowStatus | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de reversão de baixa velocidade está fechado. |
RunRevHighStatus | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de reversão de alta velocidade está fechado. |
LoadStarting | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está na fase de partida. |
AvgIRMS | DINT |
Indica a média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA) |
AvgIRMS_O | DINT |
Indica o estouro da média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA) |