DOCA0224ES-02

Software de configuración

A continuación se muestran el software compatible y la biblioteca DTM necesaria para configurar y utilizar el módulo de TeSys island:

  • Software SoMove v2.9.0 o posterior

  • EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 o posterior

  • EcoStruxure Control Expert v15.0 SP1 o posterior

    NOTA: El módulo de TeSys island no se puede configurar con la versión 15.2 EcoStruxure Control Expert
  • Biblioteca TeSys island DTM Library v2.4.2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?