DOCA0127IT-03

Presentazione del sistema di gestione motori TeSys T

Panoramica

Questo capitolo presenta il sistema di gestione motori TeSys T e i dispositivi abbinati.

Presentazione del sistema di gestione motori TeSys T

Scopo del prodotto

Il sistema di gestione motori TeSys T offre funzioni di protezione, controllo e monitoraggio per motori a induzione AC monofase e trifase.

Il sistema è flessibile, modulare e si può configurare per soddisfare i requisiti di molte applicazioni industriali. Il sistema è progettato per soddisfare le necessità di sistemi di protezione integrati con comunicazioni aperte e architettura globale.

L'elevata precisione dei sensori e la protezione integrale a stato solido offrono le migliori condizioni di impiego del motore. Le funzioni di monitoraggio complete consentono di analizzare le condizioni di esercizio del motore e di reagire più rapidamente per evitare tempi di fermo produzione.

Il sistema offre funzioni di diagnostica e statistica, oltre ad allarmi e disinnesti configurabili, che consentono di organizzare al meglio la manutenzione predittiva dei componenti e garantiscono i dati necessari al continuo miglioramento dell'intero sistema.

Esempi di macchinari supportati

Il sistema di gestione motori supporta macchinari che appartengono ai segmenti qui indicati:

Segmento

Esempi

Macchine speciali e di processo

Trattamento acque e acque reflue

  • Trattamento dell'acqua (pompa, soffianti e agitatori)

Settore minerario, dei metalli e dei minerali

  • Cemento

  • Vetro

  • Acciaio

  • Estrazione di minerali

Petrolio e gas

  • Lavorazione di petrolio e gas

    • Settore petrolchimico

    • Raffinerie, piattaforme offshore

Microelettronica

Settore farmaceutico

Industria chimica

  • Cosmetici

  • Detergenti

  • Fertilizzanti

  • Vernici

Industria dei trasporti

  • Linee a trasferta per autoveicoli

  • Aeroporti

  • Metropolitana

Altri settori industriali

  • Scavatrici per gallerie

Macchine complesse

Comprendono macchine ad elevata automazione o coordinate per:

  • Impianti di pompaggio

  • Trasformazione della carta

  • Linee di stampa

  • riscaldamento, ventilazione e climatizzazione dell'aria

Settori industriali

Il sistema di gestione motori è adatto ai settori industriali e alle tipologie aziendali qui indicate:

Industria

Settori

Applicazione

Edilizia

  • Palazzine uffici

  • Centri commerciali

  • Edifici industriali

  • Navi

  • Ospedali

  • Centri culturali

  • Aeroporti

Controllo e gestione degli impianti:

  • Impianti complessi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione dell'aria

  • Acqua

  • Aria

  • Gas

  • Elettricità

  • Vapore

Industria

  • Metallo, minerali e attività minerarie: cemento, vetro, acciaio, estrazione di minerali

  • Microelettronica

  • Settore petrolchimico

  • Etanolo

  • Chimica: cartiere

  • Settore farmaceutico

  • Industria alimentare e delle bevande

  • Controllo e monitoraggio di motori pompe

  • Controllo della ventilazione

  • Controllo della trazione e movimentazione dei carichi

  • Visualizzazione dello stato e comunicazione con altre macchine

  • Elaborazione e comunicazione dei dati acquisiti

  • Gestione a distanza dei dati di uno o più siti via Internet

Energia e infrastrutture

  • Trattamento e trasporto dell'acqua

  • Infrastrutture di trasporto per persone e merci: aeroporti, tunnel stradali, metropolitane e tramvie

  • Generazione e trasporto di energia

  • Controllo e monitoraggio di motori pompe

  • Controllo della ventilazione

  • Controllo a distanza di turbine eoliche

  • Gestione a distanza dei dati di uno o più siti via Internet

Sistema di gestione motori TeSys T

Il sistema comprende due componenti hardware principali: il controller LTMR e il modulo di espansione LTME.

Il controller LTMR, basato su microprocessore, è il componente principale del sistema e gestisce le funzioni di controllo, protezione e monitoraggio di motori a induzione AC monofase o trifase.

Il controller LTMR è progettato per funzionare con le seguenti reti:

  • Una rete Ethernet per mezzo del protocollo di comunicazione Modbus/TCP o per mezzo di comunicazioni EtherNet/IP

  • Rete Modbus

  • Rete PROFIBUS DP

  • Rete CANopen

  • Rete DeviceNet

È possibile configurare e controllare il sistema mediante:

  • Con un terminale HMI (acronimo di Human Machine Interface, interfaccia uomo-macchina): Magelis XBT o TeSys T LTMCU.

  • Utilizzo di un PC in cui è installato SoMove con TeSys T DTM.

  • Utilizzando un PLC collegato al sistema tramite la rete di comunicazione.

  • Utilizzando il server Web Ethernet (solo per il controller Ethernet LTMR).

La gamma di accessori comprende componenti quali trasformatori della corrente di carico motore esterna e sensori di corrente di terra.

Controller LTMR

La tabella seguente introduce le funzioni dei controller LTMR:

Controller LTMR

Descrizione funzionale

  • Rilevamento corrente da 0,4 a 100 A

  • Ingressi di corrente monofase o trifase

  • Sei ingressi logici digitali

  • Quattro uscite relè: tre SPST, una DPST

  • Collegamenti per sensore della corrente di terra

  • Collegamento per sensore della temperatura motore

  • Collegamento per una rete di comunicazione

  • Collegamento per un modulo HMI o per un modulo di espansione

  • Funzioni di protezione, misurazione e monitoraggio della corrente

  • Funzioni di controllo motore

  • Spia di alimentazione e spia di selezione del protocollo di comunicazione

  • Indicatori LED di disinnesto e allarme

  • Spie di comunicazione e allarme rete

  • LED di comunicazione HMI

  • Funzioni di test e reset

NOTA: Controller Ethernet LTMR che comunicano tramite una rete Ethernet possono comunicare sia utilizzando il protocollo di comunicazione Modbus/TCP, sia il protocollo di comunicazione Ethernet/IP.

Entrambi i protocolli sono caricati nel controller. Il controller è preconfigurato per comunicare per mezzo del protocollo Modbus/TCP. Modificandone la configurazione sarà possibile passare al protocollo Ethernet/IP.

Descrizione codice di riferimento controller LTMR

La tabella seguente descrive il codice di riferimento del controller LTMR: LTMRxxyzz

xx

Valore nominale

08

0.4...8 A

27

1.36...27 A

100

5...100 A

y

Protocollo di comunicazione

E

Ethernet (Modbus/TCP ed Ethernet/IP)

M

Modbus SL

P

PROFIBUS DP

C

CANopen

D

DeviceNet

zz

Tensione di comando

BD

24 Vcc

FM

100...240 Vca

Modulo di espansione LTME

Sono disponibili due modelli di moduli di espansione LTME con funzioni di monitoraggio della tensione e quattro ingressi logici aggiuntivi. I moduli di espansione LTME sono alimentati dal controller LTMR con un cavo di connessione.

Modulo di espansione LTME

Descrizione funzionale

Codice di riferimento

  • Rilevamento tensione da 110 a 690 V CA, da 47 a 63 Hz

  • Ingressi di tensione trifase

  • Quattro ingressi logici digitali aggiuntivi

  • Funzioni addizionali di protezione, misurazione e monitoraggio della tensione

  • LED di alimentazione

  • LED di stato degli ingressi logici

Componenti aggiuntivi per un modulo di espansione optional:

  • cavo di connessione dal controller LTMR al modulo LTME

LTMEV40BD (ingressi logici a 24 V CC)

LTMEV40FM (ingressi logici da 100 a 240 V CA)

Terminale HMI: Magelis XBTN410 (Discontinued)

Il sistema utilizza il terminale HMI Magelis XBTN410 con display a cristalli liquidi.

Magelis XBTN410

Descrizione funzionale

Codice di riferimento

  • Configura il sistema tramite appositi menu

  • Visualizza parametri, allarmi e disinnesti

Componenti aggiuntivi per un terminale HMI opzionale:

  • Fonte di alimentazione separata

  • Cavo di comunicazione tra LTMR/LTME e HMI

  • software di programmazione Magelis XBTL1000

XBTN410 (HMI)

XBTZ938 (cavo)

XBTL1000 (software)

Terminale HMI: LTMCUUnità di controllo operatore

Il sistema utilizza l'unità di controllo operatore HMI TeSys T LTMCU con display a cristalli liquidi e tasti di navigazione contestuali. L'unità LTMCU è alimentata internamente dal controller LTMR. Per maggiori informazioni vedere la guida all'uso dell'unità di controllo operatore TeSys T LTMCU.

LTMCUUnità di controllo operatore

Descrizione funzionale

Codice di riferimento

  • Configura il sistema tramite appositi menu

  • Visualizza parametri, allarmi e disinnesti

  • Controlla il motore

  • Fornisce il servizio FDR (Fast Device Replacement) (solo con LTMCUF con memoria incorporata)

Componenti aggiuntivi per un terminale HMI opzionale:

  • Cavo di comunicazione da LTMR/LTME a HMI

LTMCU (terminale HMI)

LTMCUF (terminale HMI con servizio FDR)

LTM9CU•0

(cavo di comunicazione HMI)

TCSMCNAM3M002P

(kit di cavi)

LTM9KCU

(kit per LTMCU) portatile)

SoMove con DTM TeSys T

Il software SoMove è un applicativo per Microsoft Windows® e utilizza la tecnologia open FDT/DTM.

SoMove contiene vari DTMs. Esiste uno specifico DTM per il sistema di gestione motori TeSys T.

SoMove con TeSys T DTM

Descrizione funzionale

Codice di riferimento

  • configurazione del sistema tramite appositi menu

  • Visualizzazione di parametri, allarmi e disinnesti

  • Controllo del motore

  • Abilitare personalizzazione dei modi operativi

Componenti aggiuntivi necessari per i contenitore SoMove FDT :

  • PC

  • fonte di alimentazione separata

  • Cavi di comunicazione LTMR/LTME/LTMCU a PC

SoMove con TeSys T DTM

TCSMCNAM3M002P

(kit di cavi)

Trasformatori corrente di carico

I trasformatori della corrente di carico esterna si possono usare con motori aventi un pieno carico superiore a 100 Ampere, ampliando il range di corrente.

Schneider Electric Trasformatori corrente di carico

Primario

Secondario

Diametro interno

Codice di riferimento

mm

In.

100

1

35

1,38

LT6CT1001

200

1

35

1,38

LT6CT2001

400

1

35

1,38

LT6CT4001

Nota: Sono disponibili anche i seguenti trasformatori: Schneider Electric LUTC0301, LUTC0501, LUTC1001, LUTC2001, LUTC4001 e LUTC8001.

Sensori di corrente di terra

I sensori di corrente di terra esterna misurano le condizioni di disinnesto per corrente di terra.

Trasformatori della corrente di terra Schneider Electric Vigirex

Type

Corrente massima

Diametro interno

Rapporto di trasformazione

Codice di riferimento

mm

In.

TA30

65 A

30

1,18

1000:1

50437

PA50

85 A

50

1,97

50438

IA80

160 A

80

3,15

50439

MA120

250 A

120

4,72

50440

SA200

400 A

200

7,87

50441

PA300

630 A

300

11,81

50442

POA

85 A

46

1,81

50485

GOA

250 A

110

4,33

50486

Cavi

Per collegarsi agli altri componenti e comunicare in rete i componenti del sistema richiedono cavi specifici.

Collegamento a....

Cavo

Descrizione

Codice di riferimento

Modulo di espansione LTME

Ponticello per collegare LTMR e LTME affiancati, lunghezza 0,04 m (1,57 in)

LTMCC004

Cavo con connettore RJ45 da LTMR a LTME, lunghezza 1,0 m (3,28 ft)

LTM9CEXP10

Rete Ethernet

Cavi di collegamento di rete schermato/non schermato a doppino intrecciato in categoria 5 con due connettori RJ45

490 NTW 000 •••

Rete Modbus

Cavo di comunicazione per rete Modbus, lunghezza 0,3 m (11,81 in.)

VW3A8306R03

Cavo di comunicazione per rete Modbus, lunghezza 1,0 m (3,28 ft)

VW3A8306R10

Cavo di comunicazione per rete Modbus, lunghezza 3,0 m (9,84 ft)

VW3A8306R30

Rete PROFIBUS DP

Cavo di comunicazione per rete PROFIBUS DP, lunghezza 100 m (328,08 ft)

TSXPBSCA100

Cavo di comunicazione per rete PROFIBUS DP, lunghezza 400 m (1312,33 ft)

TSXPBSCA400

Rete CANopen

Cavo di comunicazione per rete CANopen LZSH, lunghezza 0,3 m (11,81 in.)

TSXCANCADD03

Cavo di comunicazione per rete CANopen UL/IEC332-2, lunghezza 0,3 m (11,81 in.)

TSXCANCBDD03

Cavo di comunicazione per rete CANopen LZSH, lunghezza 1,0 m (3,28 ft)

TSXCANCADD1

Cavo di comunicazione per rete CANopen UL/IEC332-2, lunghezza 1,0 m (3,28 ft)

TSXCANCBDD1

Cavo di comunicazione per rete CANopen LZSH, lunghezza 3,0 m (9,84 ft)

TSXCANCADD3

Cavo di comunicazione per rete CANopen UL/IEC332-2, lunghezza 3,0 m (9,84 ft)

TSXCANCBDD3

Cavo di comunicazione per rete CANopen LZSH, lunghezza 5,0 m (16,40 ft)

TSXCANCADD5

Cavo di comunicazione per rete CANopen UL/IEC332-2, lunghezza 5,0 m (16,40 ft)

TSXCANCBDD5

HMI LTMCU

Cavo di connessione da LTMR/LTME a terminale HMI LTMCU, lunghezza 1,0 m (3,28 ft)

LTM9CU10

Cavo di connessione da LTMR/LTME a terminale HMI LTMCU, lunghezza 3,0 m (9,84 ft)

LTM9CU30

CA

Kit di cavi, comprendente il cavo di comunicazione tra LTME/LTMR/LTMCU e PC, lunghezza 2,5 m (8,2 ft)

TCSMCNAM3M002P

Guida alla scelta del sistema

Panoramica

Questa sezione descrive il controller LTMR con e senza modulo di espansione LTME opzionale per le funzioni di misurazione e monitoraggio, protezione e controllo.

  • Funzioni di misurazione e monitoraggio

    • Misurazione

    • Contatori di disinnesti e allarmi

    • Disinnesti di monitoraggio sistema e dispositivo

    • Storia del motore

    • Condizione operativa del sistema

  • Funzioni di protezione

    • Protezione termica motore

    • Protezione corrente motore

    • Protezione tensione e alimentazione motore

  • Funzioni di controllo

    • Canali di controllo (selezione della sorgente di controllo locale/remota)

    • Modi operativi

    • Gestione dei disinnesti

Funzioni di misurazione

La tabella seguente elenca le apparecchiature necessarie a svolgere le funzioni di misurazione del sistema di gestione motori:

Funzione

Controller LTMR

LTMR con LTME

Misurazione

Correnti di linea

X

X

Corrente di terra

X

X

Corrente media

X

X

Squilibrio di fase di corrente

X

X

Capacità termica: livello

X

X

Sensore temperatura motore

X

X

Frequenza

X

Tensione linea-linea

X

Squilibrio di tensione linea

X

Tensione media

X

Fattore di potenza

X

Potenza attiva

X

Potenza reattiva

X

Potenza attiva: consumo

X

Potenza reattiva: consumo

X

Disinnesti di monitoraggio sistema e dispositivo

Contatore disinnesti interni

X

X

Temperatura interna controller

X

X

Diagnostica disinnesti comandi di controllo

X

X

Disinnesto cablaggio: collegamenti dei sensori di temperatura

X

X

Disinnesto cablaggio: collegamenti di corrente

X

X

Disinnesto cablaggio: collegamenti di tensione

X

Checksum configurazione

X

X

Perdita di comunicazione

X

X

Tempo mancante a intervento

X

X

Contatori di disinnesti e allarmi

Contatore disinnesti di protezione

X

X

Contatore allarmi di protezione

X

X

Contatori disinnesti di diagnostica

X

X

Contatori funzioni di controllo motore

X

X

Cronologia disinnesti

X

X

Cronologia del motore

Avviamenti motore / avviamenti O1 / avviamenti O2

X

X

Tempo di funzionamento

X

X

Avviamenti motore per ora

X

X

Motore – corrente ultimo avviamento

X

X

Motore – durata ultimo avviamento

X

X

Condizione operativa del sistema

Motore in marcia

X

X

Motore pronto

X

X

Avviamento motore

X

X

Tempo di attesa minimo

X

X

X funzione disponibile

funzione non disponibile

Funzioni di protezione

La tabella seguente elenca le apparecchiature necessarie a svolgere le funzioni di protezione del sistema di gestione motori:

Funzioni

Controller LTMR

LTMR con LTME

Sovraccarico termico

X

X

Squilibrio di fase di corrente

X

X

Perdita di fase corrente

X

X

Inversione di fase corrente

X

X

Avviamento prolungato

X

X

Inceppamento

X

X

Corrente insufficiente

X

X

Sovracorrente

X

X

Corrente di terra

X

X

Sensore temperatura motore

X

X

Ciclo rapido: blocco

X

X

Squilibrio di fase tensione

X

Perdita di fase tensione

X

Inversione di fase tensione

X

Tensione insufficiente

X

Sovratensione

X

Eliminazione del carico

X

Potenza insufficiente

X

Sovrapotenza

X

Fattore di potenza insufficiente

X

Fattore di sovrapotenza

X

X funzione disponibile

funzione non disponibile

Funzioni di controllo

La tabella seguente elenca le apparecchiature necessarie a svolgere le funzioni di controllo del sistema di gestione motori:

Funzioni di controllo

Controller LTMR

LTMR con LTME

Canali di controllo motore

Morsettiera

X

X

HMI

X

X

Remoto

X

X

Modalità di funzionamento

Sovraccarico

X

X

Indipendente

X

X

Due sensi di marcia

X

X

Due passi

X

X

Due velocità

X

X

Personalizzata

X

X

Gestione dei disinnesti

Reset manuale

X

X

Reset automatico

X

X

Reset remoto

X

X

X funzione disponibile

funzione non disponibile

Politica di aggiornamento del firmware

Si consiglia di eseguire l'aggiornamento del firmware per poter sfruttare le funzioni più recenti e le correzioni dei bug. Aggiornare il firmware alla versione più recente quando le ultime funzioni e le correzioni dei bug sono necessarie per l'applicazione. Consultare le note della release del firmware per confermare se un aggiornamento alla versione più recente del firmware è pertinente per la propria applicazione. Per informazioni sul firmware e le note della release più recenti, cercare "Firmware TeSys T" su www.se.com.

Aggiornamento firmware con programmatore TeSys

Utilizzare la versione più recente del software del programmatore TeSys per aggiornare la gamma di dispositivi TeSys T alla versione firmware più recente. La versione più recente del software del programmatore TeSys è disponibile su www.se.com. Per ulteriori informazioni sull'uso del software del programmatore TeSys, consultare il documento Guida del programmatore TeSys fornito con il software.

Descrizione fisica del controller Ethernet LTMR

Ingressi di corrente di fase

Il controller LTMR comprende trasformatori di corrente interna per misurare la corrente di fase del carico motore direttamente dai cavi di potenza del carico motore o dai secondari di trasformatori di corrente esterna.

1 Aperture per la misurazione della corrente di fase

Frontale

Il frontale del controller LTMR comprende quanto segue:

1 Pulsante Test / Reset

2 Porta LTME / HMI con connettore RJ45 che collega il controller LTMR a un modulo di espansione HMI, PC o LTME

3 Ethernet Porta numero 1 con connettore RJ45 che collega il controller LTMR a una rete Modbus/TCP

4 Porta Ethernet numero 2 con connettore RJ45 per collegare il controller LTMR a una rete Modbus/TCP

5 LTMR LED di stato

6 Morsetto plug-in: alimentazione di comando, ingressi logici e comuni

7 Morsetto plug-in: relè di uscita DPST bipolare/a una via (DPST)

8 Morsetto plug-in relè di uscita

9 Morsetto plug-in: ingresso disinnesto di terra e ingresso sensore di temperatura

10 Selettori a rotella (decine e unità) per l'indirizzamento IP

11 Collegamento porta Ethernet e LED attività

12 Indirizzo MAC

Test / Reset Tasto

Il pulsante Test / Reset esegue una reimpostazione, un autotest o porta il controller LTMR in una condizione di disinnesto interno.

Porta terminale HMI/modulo di espansione/PC

Questa porta connette il controller LTMR ai moduli elencati di seguito tramite la porta HMI, con un connettore RJ45:

  • Un modulo di espansione

  • Un LTMCU/LTMCUF

  • Un PC in funzione SoMove con il TeSys T DTM

  • Un terminale HMI XBTN410

LED che indicano lo stato LTMR

Nome del LED

Descrizione

HMI Comm

Comunicazione tra controller LTMR e terminale HMI, PC o modulo di espansioneLTME

Power

Alimentazione controller LTMR o disinnesto interno, stato motore e protocollo di comunicazione configurato

Alarm/MS

Allarme o disinnesto di protezione o indicatore di disinnesto interno

Fallback

Indica perdita di comunicazione tra controller LTMR e rete o HMI

STS/NS

Indicatore dello stato rete

Collegamento porta Ethernet e LED attività

Nome del LED

Descrizione

LK/ACT

Stato collegamento Ethernet

Stato attività comunicazione Ethernet

Descrizione fisica del controller LTMRModbus

Ingressi di corrente di fase

Il controller LTMR comprende trasformatori di corrente interna per misurare la corrente di fase del carico motore direttamente dai cavi di potenza del carico motore o dai secondari di trasformatori di corrente esterna.

1 aperture per la misurazione della corrente di fase

Frontale

Il frontale del controller LTMR comprende quanto segue:

1 pulsante Test / Reset

2 porta HMI con connettore RJ45 che collega il controller LTMR all'HMI, al PC o al modulo di espansione LTME

3 porta di rete con connettore RJ45 per collegare il controller LTMR a una rete Modbus

4 LED di stato LTMR

5 morsetto plug-in: alimentazione di comando, ingressi logici e comuni

6 morsetto plug-in: relè di uscita DPST (bipolare a una via)

7 morsetto plug-in relè di uscita

8 morsetto plug-in: ingresso disinnesto di terra e ingresso sensore di temperatura

9 morsetto plug-in: rete Modbus

Test / Reset Tasto

Il pulsante Test / Reset esegue una reimpostazione, un autotest o porta il controller LTMR in una condizione di disinnesto interno.

Porta terminale HMI/modulo di espansione/PC

Questa porta connette il controller LTMR ai moduli elencati di seguito tramite la porta HMI, con un connettore RJ45:

  • Un modulo di espansione

  • Un LTMCU/LTMCUF

  • Un PC in funzione SoMove con il TeSys T DTM

  • Un terminale HMI XBTN410

LED che indicano lo stato LTMR

Nome del LED

Descrizione

HMI Comm

Comunicazione tra controller LTMR e terminale HMI, PC o modulo di espansioneLTME

Power

Alimentazione del controller LTMR o condizione di disinnesto interno

Alarm

Allarme o disinnesto di protezione o disinnesto interno

Fallback

Perdita di comunicazione tra controller LTMR e rete o sorgente di controllo HMI

PLC Comm

Indica che la rete è attiva

Descrizione fisica del controller LTMRPROFIBUS DP

Ingressi di corrente di fase

Il controller LTMR comprende trasformatori di corrente interna per misurare la corrente di fase del carico motore direttamente dai cavi di potenza del carico motore o dai secondari di trasformatori di corrente esterna.

1 Aperture per la misurazione della corrente di fase

Frontale

Il frontale del controller LTMR comprende quanto segue:

1 Pulsante Test / Reset

2 Porta HMI con connettore RJ45 che collega il controller LTMR all'HMI, al PC o al modulo di espansione LTME

3 Porta di rete con connettore sub-D a nove poli per collegare il controller LTMR a un PLC PROFIBUS DP

4 LED di stato LTMR

5 Morsetto plug-in: alimentazione di comando, ingressi logici e comuni

6 Morsetto plug-in: relè di uscita bipolare/a una via (DPST)

7 Morsetto plug-in uscita relè

8 Morsetto plug-in: ingresso disinnesto di terra e ingresso sensore di temperatura

9 Morsetto plug-in: rete PLC

Test / Reset Tasto

Il pulsante Test / Reset esegue una reimpostazione, un autotest o porta il controller LTMR in una condizione di disinnesto interno.

Porta terminale HMI/modulo di espansione/PC

Questa porta connette il controller LTMR ai moduli elencati di seguito tramite la porta HMI, con un connettore RJ45:

  • Un modulo di espansione

  • Un LTMCU/LTMCUF

  • Un PC in funzione SoMove con il TeSys T DTM

  • Un terminale HMI XBTN410

Porta di rete

Questa porta consente la comunicazione tra il controller LTMR e un PLC in rete tramite connettore maschio sub-D a 9 pin.

LED che indicano lo stato LTMR

Nome del LED

Descrizione

Aspetto

Stato

HMI Comm

Comunicazione tra controller LTMR e terminale HMI, PC o modulo di espansione LTME

Giallo intermittente

Comunicazione

OFF

Assenza di comunicazione

Power

Alimentazione del controller LTMR o condizione di disinnesto interno

Verde fisso

Alimentazione presente, motore spento, assenza di disinnesti interni

Intermittente verde

Alimentazione presente, motore acceso, assenza di disinnesti interni

OFF

Alimentazione assente o disinnesto interno

Alarm

Allarme o disinnesto di protezione o disinnesto interno

Rosso fisso

Disinnesto interno o di protezione

Rosso intermittente, 2 volte al secondo

Allarme

Rosso intermittente, 5 volte al secondo

Eliminazione del carico o ciclo rapido

OFF

Assenza di disinnesti, allarmi, eliminazione del carico o ciclo rapido (in presenza di alimentazione)

Fallback

Indica perdita di comunicazione tra controller LTMR e rete o HMI

Rosso fisso

Fallback

OFF

Assenza di alimentazione (non in fallback)

BF

Indica lo stato della rete

OFF

Comunicazione

Rosso

Assenza di comunicazione

Descrizione fisica del controller LTMRCANopen

Ingressi di corrente di fase

Il controller LTMR comprende trasformatori di corrente interna per misurare la corrente di fase del carico motore direttamente dai cavi di potenza del carico motore o dai secondari di trasformatori di corrente esterna.

1 Aperture per la misurazione della corrente di fase

Frontale

Il frontale del controller LTMR comprende quanto segue:

1 Pulsante Test / Reset

2 Porta HMI con connettore RJ45 che collega il controller LTMR all'HMI, al PC o al modulo di espansione LTME

3 LTMR LED di stato

4 Porta di rete con connettore sub-D a nove poli per collegare il controller LTMR a un PLC CANopen

5 Morsetto plug-in: alimentazione di comando, ingressi logici e comuni

6 Morsetto plug-in: relè di uscita bipolare/a una via (DPST)

7 Morsetto plug-in uscita relè

8 Morsetto plug-in: ingresso disinnesto di terra e ingresso sensore di temperatura

9 Morsetto plug-in: rete PLC

Test / Reset Tasto

Il pulsante Test / Reset esegue una reimpostazione, un autotest o porta il controller LTMR in una condizione di disinnesto interno.

Porta terminale HMI/modulo di espansione/PC

Questa porta connette il controller LTMR ai moduli elencati di seguito tramite la porta HMI, con un connettore RJ45:

  • Un modulo di espansione

  • Un LTMCU/LTMCUF

  • Un PC in funzione SoMove con il TeSys T DTM

  • Un terminale HMI XBTN410

Porta di rete

Questa porta consente la comunicazione tra il controller LTMR e un PLC in rete tramite un connettore maschio sub-D a 9 pin.

LED che indicano lo stato LTMR

Nome del LED

Descrizione

Aspetto

Stato

HMI Comm

Comunicazione tra controller LTMR e terminale HMI, PC o modulo di espansione

Giallo intermittente

Comunicazione

OFF

Assenza di comunicazione

Power

Alimentazione del controller LTMR o condizione di disinnesto interno

Verde fisso

Alimentazione presente, motore spento, assenza di disinnesti interni

Intermittente verde

Alimentazione presente, motore acceso, assenza di disinnesti interni

OFF

Alimentazione assente o disinnesto interno

Alarm

Allarme o disinnesto di protezione o disinnesto interno

Rosso fisso

Disinnesto interno o di protezione

Rosso intermittente, 2 volte al secondo

Allarme

Rosso intermittente, 5 volte al secondo

Eliminazione del carico o ciclo rapido

OFF

Assenza di disinnesti, allarmi, eliminazione del carico o ciclo rapido (in presenza di alimentazione)

Fallback

Indica perdita di comunicazione tra controller LTMR e rete o HMI

Rosso fisso

Fallback

OFF

Assenza di alimentazione (non in fallback)

Status

Indica lo stato della rete

Verde

Comunicazione

Rosso

Assenza di comunicazione

Descrizione fisica del controller LTMRDeviceNet

Ingressi di corrente di fase

Il controller LTMR comprende trasformatori di corrente interna per misurare la corrente di fase del carico motore direttamente dai cavi di potenza del carico motore o dai secondari di trasformatori di corrente esterna.

1 Aperture per la misurazione della corrente di fase

Frontale

Il frontale del controller LTMR comprende quanto segue:

1 Pulsante Test/Reset

2 Porta HMI con connettore RJ45 che collega il controller LTMR all'HMI, al PC o al modulo di espansione LTME

3 LTMR LED di stato

4 Morsetto plug-in: alimentazione di comando, ingressi logici e comuni

5 Morsetto plug-in: relè di uscita bipolare/a una via (DPST)

6 Morsetto plug-in uscita relè

7 Morsetto plug-in: ingresso disinnesto di terra e sensore di temperatura

8 Morsetto plug-in: rete PLC

Test / Reset Tasto

Il pulsante Test / Reset esegue una reimpostazione, un autotest o porta il controller LTMR in una condizione di disinnesto interno.

Porta terminale HMI/modulo di espansione/PC

Questa porta connette il controller LTMR ai moduli elencati di seguito tramite la porta HMI, con un connettore RJ45:

  • Un modulo di espansione

  • Un LTMCU/LTMCUF

  • Un PC in funzione SoMove con il TeSys T DTM

  • Un terminale HMI XBTN410

Porta di rete

Questa porta consente la comunicazione tra il controller LTMR e un PLC in rete tramite cablaggio su morsettiera.

LED che indicano lo stato LTMR

Nome del LED

Descrizione

Aspetto

Stato

HMI Comm

Comunicazione tra controller LTMR e terminale HMI, PC o modulo di espansione

Giallo intermittente

Comunicazione

OFF

Assenza di comunicazione

Power

Alimentazione del controller LTMR o condizione di disinnesto interno

Verde fisso

Alimentazione presente, motore spento, assenza di disinnesti interni

Intermittente verde

Alimentazione presente, motore acceso, assenza di disinnesti interni

OFF

Alimentazione assente o disinnesto interno

Alarm

Allarme o disinnesto di protezione o disinnesto interno

Rosso fisso

Disinnesto interno o di protezione

Rosso intermittente, 2 volte al secondo

Allarme

Rosso intermittente, 5 volte al secondo

Eliminazione del carico o ciclo rapido

OFF

Assenza di disinnesti, allarmi, eliminazione del carico o ciclo rapido (in presenza di alimentazione)

Fallback

Indica perdita di comunicazione tra controller LTMR e rete o HMI

Rosso fisso

Fallback

OFF

Assenza di alimentazione (non in fallback)

MNS

Indica lo stato della rete

Verde/rosso alternato

Autotest di avvio

Verde lampeggiante

Avvio della comunicazione

Verde fisso

Comunicazione stabilita

Rosso lampeggiante

Perdita/timeout comunicazione

Rosso fisso

Impossibile avviare la rete a causa di un problema di indirizzamento/velocità in baud

Descrizione fisica del modulo di espansione LTME

Panoramica

Il modulo di espansione LTME estende le funzioni di monitoraggio e controllo del controller LTMR fornendo misurazioni della tensione e ingressi logici aggiuntivi:

  • Ingressi di tensione trifase

  • Quattro ingressi logici digitali aggiuntivi

Modulo di espansione LTME

Modulo di espansione LTME collegato a un controller Ethernet LTMR

Frontale

Il frontale del modulo di espansione LTME comprende quanto segue:

1 porta con connettore RJ45 per HMI o PC

2 porta con connettore RJ45 per il controller LTMR

3 LED di stato

4 morsetto plug-in: ingressi di tensione

5 morsetto plug-in: ingressi logici e comune

NOTA: Gli ingressi logici sono alimentati dall'esterno in base ai valori nominali della tensione di ingresso.

LED che indicano lo stato

Nome del LED

Descrizione

Aspetto

Stato

Power

Stato alimentazione/disinnesto

Verde

Alimentazione presente, assenza di disinnesti

Rosso

Alimentazione presente, disinnesti

OFF

Alimentazione assente

I.7

Stato ingresso logico I.7

Giallo

Attivato

OFF

Non attivato

I.8

Stato ingresso logico I.8

Giallo

Attivato

OFF

Non attivato

I.9

Stato ingresso logico I.9

Giallo

Attivato

OFF

Non attivato

I.10

Stato ingresso logico I.10

Giallo

Attivato

OFF

Non attivato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?