Variables de la table utilisateur (Registres indirects définis par l’utilisateur)
Présentation
Les variables de la table utilisateur ont pour but d'optimiser l'accès à plusieurs registres non contigus dans une seule requête.
Vous pouvez définir plusieurs zones de lecture et d'écriture.
Il est possible de définir la table utilisateur via :
-
un PC exécutant SoMove avec TeSys T DTM
-
un automate via le port réseau
Variables de la table utilisateur
Les variables de la table utilisateur sont divisées en deux groupes :
|
Table utilisateur - Adresses |
800 à 898 |
|
Table utilisateur - Valeurs |
900 à 998 |
Le groupe table utilisateur - adresses permet de sélectionner une liste d'adresses à lire ou à écrire. Il peut être considéré comme une zone de configuration.
Le groupe Table utilisateur - valeurs permet de lire ou d'écrire des valeurs associées aux adresses configurées dans la zone table utilisateur - adresses.
-
La lecture ou l'écriture dans le registre 900 permet de lire ou d'écrire l'adresse de registre définie dans le registre 800.
-
La lecture ou l'écriture dans le registre 901 permet de lire ou d'écrire l'adresse de registre définie dans le registre 801, etc.
Exemple d’utilisation
Le tableau suivant fournit un exemple de configuration d’adresse de la table utilisateur pour accéder aux registres non contigus :
|
Registre de la table utilisateur – adresses |
Valeur configurée |
Registre |
|---|---|---|
|
800 |
452 |
Registre de déclenchement 1 |
|
801 |
453 |
Registre de déclenchement 2 |
|
802 |
461 |
Registre d'alarme 1 |
|
803 |
462 |
Registre d'alarme 2 |
|
804 |
450 |
Réarmement automatique - délai minimum |
|
805 |
500 |
Courant moyen (0,01 A) Mot de poids fort |
|
806 |
501 |
Courant moyen (0,01 A) Mot de poids faible |
|
850 |
651 |
Affichage IHM- registre éléments 1 |
|
851 |
654 |
Affichage IHM- registre éléments 2 |
|
852 |
705 |
Registre de contrôle 2 |
Dans cette configuration, les informations de surveillance sont accessibles avec une seule requête de lecture pour les adresses de registre 900 à 906.
La configuration et la commande peuvent être écrites avec une seule écriture dans les registres 950 à 952.