DOCA0256ZH-CN-01

通讯丢失

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的通讯丢失数据。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 7

68

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警
  • 2:脱扣
  • 3:报警和脱扣

0

Y

功能设置

1 7

70

2

RW

0.1

s

UINT16

1-60000
(步长 1)

10

Y

时间延迟

1 7

72

2

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI

  • 位 2:通讯

  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

1 7

74

2

RW

0.1

s

UINT16

0-60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

1 7

76

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

仅在远程模式下脱扣

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.