DOCA0256ZH-CN-01

电机停止错误检测

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的电机停止错误检测数据。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 7

48

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

功能设置

1 7

50

2

RW

0.1

s

UINT16

1-60000
(步长 1)

10

Y

时间延迟

1 7

52

2

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI

  • 位 2:通讯

  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

1 7

54

4

RW

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.