DOCA0256ZH-CN-01

反时限过流保护

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的反时限过流保护数据。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 5

76

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警
  • 2:脱扣
  • 3:报警和脱扣

0

Y

功能设置

1 5

78

2

RW

1

%IFLC*

UINT16

20–1000
(步长 1)

50

Y

吸合

1 5

80

2

RW

0.1

s

UINT16

1–200
(步长 1)

1

Y

时间乘数 (TMS)

1 5

82

2

RW

1

%IFLC*

UINT16

20–1000
(步长 1)

50

Y

报警级别

1 5

84

2

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI

  • 位 2:通讯

  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

1 5

86

2

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

1 5

88

2

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.