DOCA0256KO-01

통신 손실

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 통신 손실 데이터가 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 7

68

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 경보
  • 2: 트립
  • 3: 경보 및 트립

0

Y

기능 설정

1 7

70

2

RW

0.1

UINT16

1~60000
(1 단계)

10

Y

지연 시간

1 7

72

2

RW

1

BITMAP

  • 비트 0: Reset 키

  • 비트 1: DI

  • 비트 2: 통신

  • 비트 3: 자동

3

Y

초기화 모드

1 7

74

2

RW

0.1

UINT16

0~60000
(1 단계)

0

Y

자동 초기화 지연

1 7

76

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

0

Y

리모트 모드에서만 트립

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.