DOCA0256ZH-CN-01

电压骤降

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的电压骤降数据。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 7

14

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:负载卸除
  • 2:自动重启

0

Y

功能设置

1 7

16

2

RW

1

%Vn

UINT16

20-90
(步长 5)

90

Y

电压骤降

1 7

18

2

RW

1

%Vn

UINT16

20-95
(步长 5)

95

Y

电压恢复

1 7

20

2

RW

1

s

UINT16

0-9999
(步长 1)

2

Y

电压骤降重启超时

1 7

22

2

RW

1

s

UINT16

0-301
(步长 1)

4

Y

延迟重启超时

1 7

24

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

忽略 STOP DI

1 7

26

2

RW

1

s

UINT16

0-4
(步长 1)

2

Y

立即重启超时

1 7

28

2

RW

1

s

UINT16

1-9999
(步长 1)

10

Y

负载卸除超时

1 7

30

2

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.