DOCA0256ZH-CN-01

最大启动次数

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的最大启动次数数据。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 7

32

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

1

Y

功能设置

1 7

34

2

RW

1

UINT16

1-30
(步长 1)

6

Y

允许启动次数

1 7

36

2

RW

1

min

UINT16

15-60
(步长 1)

30

Y

参考时间

1 7

38

2

RW

1

min

UINT16

1-120
(步长 1)

5

Y

禁止时长

1 7

40

2

RW

1

min

UINT16

0-120
(步长 1)

0

Y

启动间隔时间

1 7

42

6

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.