DOCA0256ZH-CN-01

日期和时间设置

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的日期和时间设置。

注: 时钟能够断电记忆日期和时间长达 12 小时。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 9

72

2

RW

1

UINT16

1–31
(步长 1)

1

Y

日期

1 9

74

2

RW

1

UINT16

1–12
(步长 1)

1

Y

1 9

76

2

RW

1

UINT16

2000-2099
(步长 1)

2016

Y

1 9

78

2

RW

1

UINT16

0–23
(步长 1)

0

Y

1 9

80

2

RW

1

UINT16

0–59
(步长 1)

0

Y

1 9

82

2

RW

1

UINT16

0–59
(步长 1)

0

Y

1 9

84

4

保留

1 9

88

2

RW

1

UINT16

0-1
(步长 1)

0

N

更新 RTC

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.