DOCA0256ZH-CN-01

启动器设置

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的启动器设置。

插槽 索引

字节偏移

大小
(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 9

90

2

RW

1

UINT16

0:电机

1:加热器

0

Y

负载类型

1 9

92

2

RW

1

UINT16

0–511
(步长 1)

1

Y

入门类型
1 9

94

2

RW

1

UINT16

0:禁用

1:HMI

2:DI

3:通讯

0

Y

模式选择

1 9

96

2

RW

1

BITMAP

位 0:禁用

位 1:HMI

位 2:DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

11

Y

本地 1 启动源

1 9

98

2

RW

1

BITMAP

位 0:禁用

位 1:HMI

位 2:DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

0

Y

本地 2 启动源

1 9

100

2

RW

1

BITMAP

位 0:禁用

位 1:HMI

位 2:DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

0

Y

本地 3 启动源

1 9

102

2

RW

1

BITMAP

位 0:禁用

位 1:HMI

位 2:DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

0

Y

远程启动源

1 9

104

2

RW

1

BITMAP

位 0:禁用

位 1:HMI

位 2:DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

11

Y

本地 1 停止源

1 9

106

2

RW

1

BITMAP

位 0:禁用

位 1:HMI

位 2:DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

0

N

本地 2 停止源

1 9

108

2

RW

1

BITMAP

位 0:禁用

位 1:HMI

位 2:DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

0

Y

本地 3 停止源

1 9

110

2

RW

1

BITMAP

位 0:禁用

位 1:HMI

位 2:DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

0

N

远程停止源

1 9

112

2

RW

1

UINT16

0:瞬时

1:保持

0

Y

本地 DI 启动输入

1 9

114

2

RW

1

UINT16

0:瞬时

1:保持

0

Y

远程 DI 启动输入

1 9

116

2

RW

1

UINT16

0:瞬时

1:保持

0

Y

自定义启动输入

1 9

118

2

RW

1

UINT16

0:干扰

1:无干扰

0

Y

模式传输

1 9

120

2

RW

1

UINT16

0:瞬时

1:保持

0

Y

通讯启动输入
1 9

122

4

RW

UINT16

保留
1 9

126

2

RW

1

UINT16

0:禁用

1:启用

0

N

改变方向

1 9

128

2

RW

0.01

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

50

Y

反馈响应时间

1 9

130

2

RW

0.01

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

50

Y

电机电流感测时间

1 9

132

2

RW

0.01

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

6000

Y

联锁时间

1 9

134

2

RW

0.01

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

1000

Y

星形形式下的时间

1 9

136

2

RW

0.01

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

30

Y

转换时间

1 9

138

2

RW

0.01

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

1

Y

主接触器关闭时间

1 9

140

2

RW

0.01 s

UINT16

1–60000
(步长 1)

1

Y

电容器控制时间

1 9

142

6

RW

保留

1 9

148

2

RW

1

UINT16

0:三相

1:单相

0

Y 相位数
1 9

150

2

RW

1

UINT16

0:基于 DI+ 电流

1:基于电流

1

Y

停止检测

1 9 152 2 RW 1

UINT16

0:禁用

1:启用

0

Y

强制启动功能

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.