DOCA0256DE-01

Motorstopp-Fehlererkennung

Die Tabelle enthält die Daten der Motorstopp-Fehlererkennung für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 7

48

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Funktionseinstellung

1 7

50

2

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

10

J

Verzögerung

1 7

52

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

3

J

Betriebsart Reset

1 7

54

4

R/W

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.