DOCA0278ES-00

Diferencia en la funcionalidad entre el sistema TeSys T y el TeSys Tera System

Added in Draft4

Esta sección proporciona información sobre la diferencia de funcionalidad entre TeSys T system y TeSys Tera system.

  • En el TeSys T system, solo la entrada I3 se puede configurar como sistema de seguridad, mientras que en el TeSys Tera system, cualquier entrada puede configurarse como sistema de seguridad.

  • En el TeSys T system, el voltaje de referencia entre la entrada común y la entrada digital depende de la referencia del módulo (LTMRXFM es 230 Vac y LTMRXBD es 24 Vdc), mientras que en el TeSys Tera system el voltaje de entrada digital de referencia es de 24 Vdc.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.