DOCA0278FR-00

Différence de fonctionnalité entre le TeSys T System et le TeSys Tera System

Added in Draft4

Cette section fournit des informations sur les différences de fonctionnalités entre TeSys T system et TeSys Tera system.

  • Dans le TeSys T system, seule l’entrée I3 peut être configurée comme un verrouillage, tandis que dans le TeSys Tera system, n’importe quelle entrée peut être configurée comme interverrouillage.

  • Dans le TeSys T system, la tension de référence entre le commun et l’entrée numérique dépend de la référence du module (LTMRXFM est de 230 Vac et LTMRXBD est de 24 Vdc), tandis que dans le TeSys Tera system , la tension de référence de l’entrée numérique est de 24 Vdc.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.