DOCA0278IT-00

Differenza di funzionalità tra il TeSys T System e il TeSys Tera System

Added in Draft4

Questa sezione fornisce informazioni sulle differenze di funzionalità tra TeSys T system e TeSys Tera system.

  • Nel TeSys T system, solo l'ingresso I3 può essere configurato come interblocco, mentre nel TeSys Tera system, qualsiasi ingresso può essere configurato come interblocco.

  • Nel TeSys T system, la tensione di riferimento tra comune e ingresso digitale dipende dal riferimento del modulo (LTMRXFM è 230 Vac e LTMRXBD è 24 Vdc), mentre nel TeSys Tera system la tensione di riferimento dell'ingresso digitale è 24 Vdc.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.