1743234FR-08

Affichage des défauts

La présence d’un défaut est signalée par plusieurs indicateurs :

  • Etat des DEL sur le module de communication Modbus LULC033

Avec une base puissance :

  • Etat du bouton rotatif de la base puissance (0 ou trip)

  • Etat des relais de sortie.

Avec une base contrôle :

  • état des DEL de la base contrôle ;

  • Etat des relais de sortie.

Avec une unité de contrôle standard ou avancée :

  • Signaux internes envoyés au module de communication Modbus LULC033

NOTE: L’avertissement et le défaut sont pris en compte dans les registres concernés. Pour plus d'informations, reportez-vous aux registres de surveillance des défauts (450 à 452) et des avertissements (460 à 461) dans TeSys Ultra - Variables de communication - Guide utilisateur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?