DOCA0160ES-00

Pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica

AVISO
PELIGRO DE DAÑOS EN EL RELÉ
La fuente de alimentación del relé VigiPacT RHB deberá estar desconectada antes de realizar la prueba dieléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Las pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica se realizan antes de la entrega de los cuadros. Estas pruebas se rigen por las normas en vigor.

Las pruebas de rigidez dieléctrica causan mucha tensión en el equipo y pueden causar daños si se realizan de forma incorrecta. En concreto:

  • Reduzca el valor usado para la tensión de prueba en función del número de pruebas sucesivas en el mismo equipo.

  • Desconecte la fuente de alimentación del relé VigiPacT RHB y otros equipos electrónicos (si es necesario) antes de realizar una prueba dieléctrica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?