DOCA0160ES-00

Selección del toroide

ADVERTENCIA
PELIGRO DE AUSENCIA DE PROTECCIÓN O TIEMPO DE DISPARO SUPERIOR A 50 ms
  • La conexión del toroide con el relé VigiPacT RHB debe seleccionarse en función de la aplicación.
  • No utilice el relé VigiPacT RHB junto con el interruptor automático ComPacT NSXm con la protección contra fugas a tierra ajustada en 30 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

A fin de cumplir con la norma IEC/EN 60947-2 anexo M, utilice las tablas siguientes para seleccionar el toroide que mejor se adapte a su aplicación, de acuerdo con los siguientes factores:

  • el umbral de alarma >I2 de la protección contra fugas a tierra

  • la corriente nominal del interruptor automático ComPacT NSX o ComPacT NSXm

Selección del toroide con interruptor automático ComPacT NSX

Selección del toroide con interruptor automático ComPacT NSXm

Un tiempo de disparo del relé VigiPacT RHB combinado con un interruptor automático ComPacT NSXm con protección contra fugas a tierra ajustada en 30 mA es incompatible con la norma IEC/EN 60947-2 anexo M.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?