DOCA0160ES-00

Cambiar la contraseña

Paso

Acción

Pantalla

1

Mantenga pulsado el botón OK durante más de 2 segundos.

Resultado: Idn parpadea en la pantalla.

2

Pulse el botón dos veces para seleccionar el menú SEt.

3

Pulse el botón OK.

Resultado: El icono del candado parpadea y se muestra en pantalla el ajuste de contraseña on.

4

Utilice los botones y para introducir la contraseña a fin de desbloquear el ajuste de protección mediante contraseña.

5

Pulse el botón OK para validar la contraseña introducida.

Resultado: Una vez validada la contraseña, el ajuste de contraseña on parpadeará en la pantalla.

6

Utilice los botones y para establecer una nueva contraseña.

7

Pulse el botón OK para guardar la nueva contraseña.

Resultado: El icono del candado parpadea y se muestra en pantalla el ajuste de contraseña on.

8

Para salir del submenú actual, seleccione el submenú ESC con los botones o y pulse el botón OK.

Resultado: SEt parpadea en la pantalla.

9

Para salir del menú y mostrar la pantalla de inicio, seleccione el submenú ESC con los botones o y pulse el botón OK.

Resultado: Aparece la pantalla Home (Inicio).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?