DOCA0160ES-00

Descripción del hardware

Relé VigiPacT RHB

A

Indicadores LED de estado: ON, PRE-AL, ALARM

B

Pantalla LCD multifuncional

C

Botón Test/ARRIBA

D

Botón Reset/ABAJO

E

Botón de inicio u OK

F

Código QR para acceder a información sobre el dispositivo

G

Tapa del precintado

H

Conector para la conexión del toroide con el kit de cableado

Toroides VigiPacT RHB

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No conecte ni desconecte el cable que conecta el toroide con el relé cuando la fuente de alimentación supervisada esté encendida.
  • No desconecte el módulo electrónico del toroide.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

En la tabla siguiente se muestra la lista de toroides compatibles:

Toroide

Diámetro

TB35 (LV481011)

35 mm

TB35P (LV481015)

TB60 (LV481012)

60 mm

TB60P (LV481016)

TB120 (LV481013)

120 mm

 

TB210 (LV481014)

210 mm

A

Toroide

B

Conector para la conexión del relé con el kit de cableado

C

Botón de pruebas

D

Indicador LED de estado: ON/ALARM

E

Mando giratorio de ajuste del rango de medición

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?