DOCA0160FR-00

Tests d'isolement et de tenue diélectrique

AVIS
RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL SUR LE RELAIS
L'alimentation du relais VigiPacT RHB doit être déconnectée avant la procédure de test diélectrique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Les tests d'isolement et de tenue diélectrique sont réalisés avant la livraison des tableaux. Ces essais sont régis par les normes en vigueur.

Les essais de tenue diélectrique imposent une contrainte importante sur l'appareil et peuvent entraîner des dommages s'ils sont exécutés incorrectement. En particulier :

  • Réduisez la valeur utilisée pour la tension de test en fonction du nombre de tests consécutifs sur la même pièce d'équipement.

  • Débranchez l'alimentation du relais VigiPacT RHB et de tout autre équipement électronique si nécessaire avant de procéder au test diélectrique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?