DOCA0160ES-00

Memoria del historial

El menú de memoria de historial (HiS) permite obtener el valor de la corriente de fuga a tierra medida para la última alarma detectada y almacenada en la memoria.

Paso

Acción

Pantalla

1

Mantenga pulsado el botón OK durante más de 2 segundos.

Resultado: Idn parpadea en la pantalla.

2

Pulse el botón cuatro veces para seleccionar el menú HiS.

3

Pulse el botón OK.

Resultado: M parpadea y se muestra en pantalla el valor de la corriente de fuga a tierra medida correspondiente a la última alarma detectada.

4

Pulse el botón .

Resultado: Cuando Clr parpadee en la pantalla, pulse el botón OK para borrar la memoria del historial.

5

Para salir del submenú actual, seleccione el submenú ESC con los botones o y pulse el botón OK.

Resultado: HiS parpadea en la pantalla.

6

Para salir del menú y mostrar la pantalla de inicio, seleccione el submenú ESC con los botones o y pulse el botón OK.

Resultado: Aparece la pantalla Home (Inicio).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?