DOCA0160ES-00

Función de protección de defecto a tierra

El relé VigiPacT RHB cumple las siguientes funciones principales:

  • Mide la corriente de fuga a tierra detectada por el toroide.

  • Muestra la corriente de fuga a tierra.

  • Dispara el interruptor automático de protección de la instalación a través de una bobina de disparo MN o MX si la corriente de fuga a tierra supera el umbral de alarma >I2 durante un tiempo superior a la temporización ton2.

  • Implementa dos umbrales de corriente de fuga a tierra, uno correspondiente a una prealarma y otro a una alarma.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.