DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Создание момента

Сценарий позволяет группировать несколько действий, которые обычно выполняются вместе. С помощью приложения Wiser можно создавать сценарии на основе своих требований и пожеланий (например, вечер кино).
Чтобы создать момент:
  1. На странице Home нажмите .
  2. Перейдите к пункту Moment > +), чтобы создать момент.
  3. Нажать на Редактировать имя, ввести имя сценария (A), после чего нажать на Сохранить.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать изображение обложки, представляющее ваш момент, нажав .

  4. В разделе Действие нажать на Добавить задачу (B), чтобы открыть раскрывающееся меню.
  5. В меню Добавить задачу можно выбрать отдельные или все действия (C):
    • Запустите устройство - выберите нужные устройства в нужное время.
    • Select Automation - выберите автоматизацию, которую необходимо включить или отключить.
    • Delay - Установка времени задержки.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете добавить одно или несколько действий с помощью .

  6. Нажать на Запустить устройство > Выключатель датчика движения > Реле датчика движения, чтобы выбрать одну из функций, которые требуется добавить в рамках сценария и нажать на Сохранить:
    • Вкл. - Включение датчика движения
    • Выкл. - Выключение датчика движения

  7. После установки всех действий нажать на Сохранить.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?