DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Сброс устройства

Устройство можно вручную сбросить на заводские настройки.
Для сброса устройства:
  1. Коротко нажать кнопку три раза (< 0,5 с), а затем длительно нажать кнопку один раз (> 10 с).
  2. Отпустить кнопку через 10 с, когда светодиод начинает мигать красным цветом.
    После успешного сброса устройства светодиод перестает мигать.
  3. Происходит перезапуск выключателя датчика движения, и светодиод мигает зеленым цветом в течение нескольких секунд.
    Примечание: После сброса светодиод становится желтым.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?