DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Настройки выключателя датчика движения

С помощью приложения Wiser можно настраивать выключатель.

Для доступа к настройкам переключателя датчика движения:

  1. На главной странице выбрать Все устройства > Выключатель датчика движения.

  2. На странице панели управления устройством выбрать Настройки.

Настройка чувствительности

С помощью приложения Wiser можно настроить уровень чувствительности датчика (например, высокий, средний, низкий).

Нажать на Настройка чувствительности и выбрать один из следующих уровней (A):

  • Высокий

  • Средний

  • Низкая

Примечание: При высоком уровне чувствительности обнаруживается малейшее движение.

Задержка обнаружения

С помощью приложения Wiser можно установить время задержки обнаружения.

Нажать Задержка обнаружения и выбрать длительность по времени (B) или Настройка задержки обнаружения (C), чтобы настроить время задержки обнаружения.

Настройка освещенности в люкс

С помощью приложения Wiser можно определить пороговое значение для диапазонов освещенности окружающего пространства (например, очень темный, темный, яркий, очень яркий). Это предотвратит ложную сигнализацию, вызванную изменением интенсивности освещения.

Нажмите Lux Threshold и перетащите ползунок ползунка (D), чтобы определить пороговое значение, и коснитесь кнопки Save.

  • Очень темный уровень – значение освещенности находится в диапазоне от 1 до 100 люкс

  • Темный уровень – уровень освещенности находится в диапазоне от 6 до 300 люкс

  • Яркий уровень – уровень освещенности находится в диапазоне от 101 люкс до 2000 люкс

ПРИМЕЧАНИЕ: Текущее значение освещенности — это текущий уровень освещенности окружающего пространства, измеренный датчиком.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?