DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Технические характеристики

Номинальное напряжение

230 В пер. тока, 50 Гц

Номинальная мощность

Тип нагрузки Имя загрузки Значение нагрузки

Светодиод

Светодиод

200 Вт

Электродвигатель

1000 ВА

трансформатором с железным сердечником:

500 ВА

Лампа накаливания

2200 Вт

Галогенная лампа

2000 Вт

Люминесцентная лампа

200 Вт

Электронный понижающий преобразователь

1050 ВА

Емкостная нагрузка

10 А, 140 мкФ

Режим ожидания

Максимум 0,4 Вт

Соединительные клеммы

Клеммы с винтовыми зажимами для макс. 2 x 2,5 мм², 0,5 Нм

Блок расширения

Одна кнопка, неограниченное количество, макс. 50 м

Защита плавким предохранителем

Автоматический выключатель на 16 А

Номинальный ток

10 А, cos φ = 0,6

Рабочий диапазон частот

2405–2480 МГц

Макс. передаваемая мощность ВЧ-сигнала

<10 мВт

Протокол обмена данными

Zigbee 3.0 сертифицирован

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?