DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Включение/выключение устройства с помощью приложения

С помощью приложения Wiser можно включать/выключать устройство.
Порядок включения/выключения устройства:
  1. На главной странице нажать кнопку включения (A), чтобы включить/выключить выключатель датчика движения.

  2. Также можно перейти к панели управления Использование устройства устройства и нажать , чтобы включить/выключить переключатель датчика движения.
    Примечание: На панели управления отображается текущее состояние устройства.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?