DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Удаление устройства

С помощью приложения Wiser можно удалить устройство из списка устройств.
Чтобы удалить устройство:
  1. На главной странице выбрать Все устройства > Выключатель датчика движения.
  2. Нажмите , чтобы отобразить дополнительные сведения.
  3. Нажать на Удалить и сбросить на заводские настройки (A).

    совет: Для удаления устройства можно также длительно нажать на Выключатель датчика движения на главной странице.
    Примечание: В рамках удаления устройства выполняется сброс устройства. Если проблема со сбросом сохраняется, см. Сброс устройства.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?