DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Об устройстве

Connected - датчик движения с выключателем 10A (далее называемый выключателем датчика движения) обнаруживает движущиеся источники тепла (например, людей) и может включать омическую, индуктивную или емкостную нагрузки на заданное время перехода через крайнее положение.

Возможности управления

Управление в доме: Для управления датчиком движения посредством приложения Wiser потребуется Wiser IP-шлюз.

Управление в помещении: Для управления датчиком движения с помощью других устройств Wiser его можно объединить в пару с другими устройствами Wiser в той же сети Zigbee.

Прямое управление: управление датчиком движения всегда можно осуществлять непосредственно на месте. Вы также можете подключить любое количество механических кнопок.

Функции

  • Диапазон обнаружения

  • Автоматический режим, ручное управление.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?