DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Создание временного плана

Выключатель датчика движения можно контролировать и запускать по временному плану. В случае установки временного плана система будет придерживаться активного временного плана. Временные планы можно создавать или изменять в любое время.
Для создания расписания:
  1. На главной странице выбрать Все устройства > Выключатель датчика движения.
  2. Для добавления временного плана нажать на Временной план > Добавить временной план.
  3. Установить время (A).
  4. Нажать на Повторить (B), чтобы выбрать дни, для которых необходимо задать временной план.
  5. Нажать на Примечание (C), ввести примечание, после чего нажать на Подтвердить.
  6. Нажать на перекидной переключатель (D), чтобы включить Уведомление для временного плана. Приложение будет отправлять уведомление о выполнении запланированной задачи в установленное время.
  7. Нажать на Реле датчика движения (E) и выбрать один из вариантов:
    • Вкл. - Включение датчика движения в запланированное время
    • Выкл. - Выключение датчика движения в запланированное время

  8. Нажать на Сохранить.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?