DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Пример режима автоматизации

В этом примере показано, как создать режим автоматизации для включения выключателя датчика движения в заданное время.
  1. Перейдите к пункту Automation > +], чтобы создать автоматизацию.
  2. Нажать на Редактировать имя, ввести имя режима автоматизации, после чего нажать на Сохранить.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать изображение обложки, представляющее вашу автоматизацию, нажав .
  3. Нажать на Добавить условие > Временной план.
    • Нажать на Повторить (A), выбрать дни, для которых необходимо задать временной план, после чего нажать на Сохранить.

    • Установить время (B), в которое должен запускаться режим автоматизации, и нажать на Далее.

  4. Нажать на Добавить задачу > Запустить устройство > Выключатель датчика движения.
  5. Выбрать Реле датчика движения > Вкл и нажать Сохранить.

  6. Нажать на Далее.
  7. На странице Настройки автоматизации нажать на Сохранить.

    Сохраненный режим автоматизации отображается во вкладке Автоматизация. Для активации режима автоматизации можно нажать на перекидной переключатель.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?