DUG_Regulador do botão de pressão Unica_WSE-03

Alterar o ícone do dispositivo

Pode alterar o ícone do dispositivo utilizando a aplicação Wiser.
  1. Na página Principal, selecione o dispositivo para o qual pretende alterar o ícone.
  2. No canto superior direito do ecrã, toque em .
  3. Toque em editar junto ao nome do dispositivo.
  4. Toque no Ícone para ver o menu.
  5. No menu deslizante, selecione um dos seguintes (A) para alterar o ícone do dispositivo:
    • Tirar fotografia: Permite-lhe tirar uma fotografia com a câmara do telemóvel.
    • Selecionar da biblioteca de ícones: Permite-lhe selecionar um ícone da biblioteca de aplicações.
    • Selecionar do álbum: Permite-lhe selecionar uma fotografia da galeria móvel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?