DUG_Regulador do botão de pressão Unica_WSE-03

Indicação de LED

Emparelhar

Ação do utilizador

Indicação de LED

Estado

Pressione o botão de pressão 3 vezes

O LED pisca a âmbar por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED fica verde durante algum tempo, antes de se desligar.

Repor

Ação do utilizador

Indicação de LED

Estado

Pressione o botão de pressão 3 vezes e mantenha-o pressionado uma vez durante > 10 s.

Após 10 segundos, o LED pisca a vermelho.

O dispositivo está no modo de reposição. Será resposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. A seguir, o dispositivo reinicia e o LED pisca a verde durante alguns segundos e, em seguida, fica a âmbar.

Modo de Indicador do LED/Modo de luz de fundo

Estado da carga

Ligar

Desligar

Inversão com carga

Sem LED

Consistente com carga

Sem LED

Sempre desligado

Sem LED

Sem LED

Sempre ligado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?