DUG_Regulador do botão de pressão Unica_WSE-03

Criar um horário

Através de um horário, pode controlar e acionar o regulador de luz. O sistema seguirá o horário ativo assim que tiver sido definido. Pode criar ou modificar os horários em qualquer altura.
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Regulador do botão de pressão.
  2. Toque em Horário > Adicionar horário para adicionar um horário.
  3. Defina a hora (A).
  4. Toque em Repetir (B) para selecionar os dias nos quais pretende definir o horário.
  5. Toque em Nota (C), introduza a nota e toque em Confirmar.
  6. Toque no botão ativar/desativar (D) para ativar a Notificação para o horário. A aplicação enviará uma notificação quando a tarefa for executada à hora do horário.
  7. Na secção do Regulador de luz Iconic, arraste a barra deslizante (E) para efetuar uma das seguintes ações:
    • 100%: liga o regulador de luz com a luminosidade máxima na hora agendada.
    • Desligado: desliga o regulador de luz na hora agendada.
    • Arraste a barra deslizante para qualquer ponto no meio para ligar o regulador de luz com um nível de luminosidade definido na hora agendada

  8. Toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?