DUG_Regulador do botão de pressão Unica_WSE-03

Acerca do dispositivo

O LED do regulador do botão de pressão universal conectável (a seguir designado regulador de luz) é um dispositivo de botão de pressão que pode ser utilizado para ligar/desligar e reduzir a intensidade de LED, cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas manual ou remotamente.

Opções de controlo

Controlo da casa: Para controlar o variador através da aplicação Wiser Home, irá precisar do .

Operação direta: O variador pode ser sempre controlado diretamente no local. Também pode ligar um número indiscriminado de botões de pressão mecânicos.

Funções

  • O dispositivo pode detetar automaticamente a carga.

  • Fornece proteção térmica, resistente à sobrecarga, proteção contra curto-circuitos, arranque suave, e paragem suave.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?