DUG_Regulador do botão de pressão Unica_WSE-03

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração mostra como criar uma automatização para ligar a luz com um nível de luminosidade de 50% quando um movimento é detetado.
NOTA: O regulador de luz não será desligado automaticamente quando o sensor enviar a mensagem «Não ocupado». Para desligar o regulador de luz quando não houver mais movimento, terá de criar uma nova automatização.
  1. Aceda a Automatização > + para criar uma automatização.
  2. Toque em Editar nome , introduza o nome da automatização e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem da capa que representa a sua automatização tocando em .
  3. Toque em Adicionar condição > Quando o estado do dispositivo muda > Sensor de movimento.
  4. Toque em Estado de movimento > Ocupado (A).

  5. Toque em Adicionar tarefa > Executar o dispositivo > Regulador do botão de pressão.
  6. Toque em Luminosidade (B), ajuste a luminosidade para 50% e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Definir o nível de luminosidade acende a luz quando a automatização é acionada. Não é necessário adicionar uma tarefa para ativar o Regulador de luz em separado.

  7. Toque em Seguinte.
  8. Na página Configurações de automatização, toque em Guardar.

    A automatização está agora disponível no separador Automatização. Utilize o botão ativar/desativar para ativar/desativar a automatização.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?