DUG_Regulador do botão de pressão Unica_WSE-03

Emparelhar manualmente o dispositivo

Para emparelhar o dispositivo manualmente:
  1. Na página Principal, toque em +.
  2. Toque e selecione o Wiser Hub necessário no menu deslizante.
  3. Selecione uma opção para adicionar o dispositivo (A):
    • Adicionar dispositivo com código de instalação
    • Adicionar dispositivo sem código de instalação

    SUGESTÃO: Recomenda-se vivamente adicionar o dispositivo com o código de instalação.
  4. Para emparelhar o dispositivo com o código de instalação, toque em Adicionar dispositivo com código de instalação para visualizar o menu deslizante. Selecione uma das opções (B):
    • Digitalizar código de instalação - pode procurar o código de instalação no dispositivo.
    • Introduzir o Código de Instalação Manualmente - Pode introduzir manualmente o código de instalação a partir do dispositivo
    SUGESTÃO: O código de instalação está localizado na parte traseira do dispositivo.
    Após analisar ou inserir o código de instalação, prossiga para o Passo 6.

  5. Para emparelhar o dispositivo sem o código de instalação, toque em Adicionar dispositivo sem o código de instalação.
  6. Pressione a parte superior curta do botão de pressão 3 vezes (< 0,5 s).

    O LED pisca a âmbar.
  7. Na aplicação, selecione Confirmar que o LED está a piscar a âmbar e toque em Iniciar configuração (C).

    Após alguns segundos, um LED verde estável indica que o dispositivo foi emparelhado com sucesso com o Gateway/Hub.

  8. Depois de adicionar o dispositivo à aplicação, toque em Concluído.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?