DUG_Regulador do botão de pressão Unica_WSE-03

Criar um momento

Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser, pode criar momentos com base nas suas necessidades (tal como uma noite de cinema).
  1. Na página Principal, toque em .
  2. Vá para Momento > + para criar um momento.
  3. Toque em Editar nome , introduza o nome do momento (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de rosto que representa o seu momento tocando .

  4. Na secção Ação, toque em Adicionar tarefa (B) para exibir o menu deslizante.
  5. No menu Adicionar tarefa, pode realizar uma ou todas as seguintes ações (C):
    • Executar o dispositivo: selecione os dispositivos que pretende num momento.
    • Selecionar automatização: selecione a automatização que pretende ativar ou desativar. Para obter mais informações, consulte Automatização .
    • Atraso: permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: Pode adicionar uma ou mais ações através de .

  6. Toque Executar o dispositivo > Regulador do botão de pressão e selecione uma ou ambas as funções a adicionar no momento:
    • Regulador de luz: Ligue/desligue o regulador de luz (D).
    • Luminosidade: ajuste o nível de luminosidade (E).
  7. Defina todas ações e não toque em Guardar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?