DUG_Regulador do botão de pressão Unica_WSE-03

Ligar/Regular o dispositivo através da aplicação

Através da aplicação Wiser, pode ligar/desligar e aumentar/diminuir a luminosidade do dispositivo.

Ligar/desligar o dispositivo

Na página Principal, toque no botão ligar/desligar (A) para ligar/desligar o regulador de luz.

NOTA: Também pode navegar até aopainel de controlo do dispositivo e tocar para ligar/desligar o regulador de luz. O painel de controlo apresenta o estado atual do regulador de luz.

Ajustar a luminosidade do dispositivo

Para aumentar/diminuir a luminosidade do dispositivo:

Na página Principal, toque em ˅ (B) e arraste a barra de deslizamento para ajustar a luminosidade do regulador de luz.

NOTA: Também pode navegar até ao painel de controlo do dispositivo e arrastar a barra de deslizamento para cima/baixo para aumentar/diminuir a luminosidade. O painel de controlo apresenta a percentagem de luminosidade atual do regulador de luz.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?