DUG_Regulador do botão de pressão Unica_WSE-03

Criar uma automatização

Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Ao utilizar a aplicação Wiser, pode criar automatizações com base nas suas necessidades.
  1. Na página Principal, toque em .
  2. Aceda a Automatização > + para criar uma automatização.
  3. Toque em Editar nome , introduza o nome da automatização (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem da capa que representa a sua automatização tocando em .

  4. Toque em Qualquer condição satisfeita para selecionar qualquer um dos tipos de condição (B):
    • Todas as condições são cumpridas: a automatização é acionada quando todas as condições são cumpridas.
    • Qualquer condição é cumprida: a automatização é acionada quando pelo menos uma condição é cumprida.

  5. Toque em Adicionar Condição para visualizar o menu de deslizamento.
  6. No menu Adicionar condição, pode realizar uma ou todas as seguintes opções (C):
    • Quando o tempo muda: selecione as várias definições meteorológicas.
    • Horário: permite definir a hora e o dia.
    • Quando o estado do dispositivo muda: selecione o dispositivo e a respetiva função
    Nota: Pode adicionar uma ou mais condições através de .

  7. Toque Quando o estado do dispositivo muda > Regulador do botão de pressão e selecione uma ou ambas as funções:
    • Regulador de luz: Ligue/desligue o regulador de luz (D)
    • Luminosidade: ajuste o nível de luminosidade (E)
  8. Toque em Adicionar tarefa para abrir o menu deslizante.
  9. No menu Adicionar tarefa, pode realizar uma ou todas as seguintes opções (F):
    • Executar o dispositivo: selecione os dispositivos que pretende acionar.
    • Momento ou Automatização: selecione o momento que pretende acionar ou selecione a automatização que pretende ativar ou desativar.
    • Enviar notificação: permite ativar a notificação para a automatização.
    • Atraso: permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações através de .

  10. Toque em Período efetivo para definir o intervalo de tempo para a automatização. Pode selecionar qualquer uma das seguintes opções (G):
    • Todo o dia: 24 horas
    • Dia: Do nascer do sol ao pôr-do-sol
    • Noite: Do pôr-do-sol ao nascer do sol
    • Personalizado: Período de tempo definido pelo utilizador

  11. Defina todas as ações e condições e não toque em Guardar.
    A automatização está agora disponível no separador Automatização. Utilize o botão ativar/desativar para ativar/desativar a automatização.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?