DUG_Regulador de Luz Rotativo_WSE-03

Ligar/Regular o dispositivo através da aplicação

Através da aplicação Wiser, pode ligar/desligar e aumentar/diminuir o brilho do dispositivo.

Ligar/desligar o dispositivo

Para ligar/desligar o dispositivo:

  1. Na página Principal, toque no botão ligar/desligar (A) para ligar/desligar o regulador de luz rotativo.

  2. Em alternativa, pode navegar até aopainel de controlo do dispositivo e tocar para ligar/desligar o regulador de luz rotativo.

    NOTA: O painel de controlo apresenta o estado atual do regulador de luz.

Ajustar a luminosidade do dispositivo

Para aumentar/diminuir a luminosidade do dispositivo:

  1. Na página Principal, toque em ˅ e arraste a barra de deslizamento para ajustar a luminosidade do regulador de luz.

  2. Em alternativa, pode navegar até ao painel de controlo do dispositivo e arrastar a barra de deslizamento para cima/baixo para aumentar/diminuir a luminosidade.

    NOTA: O painel de controlo apresenta a percentagem de luminosidade atual do regulador de luz.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?