DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-03

Conmutar/Regular el dispositivo mediante la aplicación

Con la aplicación Wiser puede encender/apagar y aumentar/reducir el brillo del dispositivo.

Encender/Apagar el dispositivo

Para encender/apagar el dispositivo:

  1. En la página Inicio, toque el botón de encendido (A) para encender/apagar el regulador giratorio.

  2. De manera alternativa, puede navegar hasta el panel de control del dispositivo y tocar para encender/apagar el regulador giratorio.

    NOTA: El panel de control muestra el estado actual del regulador.

Ajuste del brillo del dispositivo

Para aumentar/disminuir el brillo del dispositivo:

  1. En la página Inicio, al lado del nombre del dispositivo, toque el icono ˅ y arrastre la barra deslizante para ajustar el brillo del regulador.

  2. También puede desplazarse hasta el panel de control del dispositivo y arrastrar la barra deslizante hacia arriba/abajo para aumentar o disminuir el brillo.

    NOTA: El panel de control muestra el porcentaje de brillo actual del regulador.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?