DUG_WSE_IPC_Indoor_02

IR-yönäkymän konfigurointi

Kameran infrapuna-LED-valojen avulla voit nähdä ja tallentaa selkeän mustavalkoisen videon/kuvan pimeässä.
Määritä IR-yönäkymä seuraavien ohjeiden mukaan:
  1. Napauta Koti-sivulla Kaikki laitteet > IP-kamera sisä.
  2. Napauta ja napauta Asetukset > IR-yönäkymä .
  3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Automaattinen – kytkee päälle/pois automaattisesti, kun ympäristön valo on tietyn luksitason alapuolella tai yläpuolella
    • Pois päältä – kytkee IR-yönäkymän pois päältä pysyvästi
    • Päälle – kytkee IR-yönäkymän päälle pysyvästi

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?