DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Laitteen poistaminen

Voit poistaa laitteen laiteluettelosta Wiser-sovelluksen avulla.
Poista laite seuraavien ohjeiden mukaan:
  1. Napauta Koti-sivulla Kaikki laitteet > IP-kamera sisä.
  2. Napauta ja napauta Asetukset.
  3. Napauta Poista laite-painiketta (A) ja valitse Vahvista.

    EHDOTUS: Vaihtoehtoisesti voit poistaa laitteen painamalla pitkään IP-kamera sisä -kohtaa pääsivulla.
    HUOMAUTUS:

    • Laitteen poistaminen nollaa laitteen. LED-valo alkaa vilkkua punaisena sen merkiksi, että laite on valmis pariliitokseen toisen verkon kanssa.

    • Jos laiteparin muodostuksessa ilmenee ongelmia, katso lisätietoja laitteen vianmäärityksestä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?