DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Tietoja laitteesta

Wiser IP-kamera sisä (jäljempänä IP-kamera) on Wi-Fi®-verkossa käytettävä laite, jolla valvotaan kodin herkkiä alueita. Voit asentaa IP-kameran kaikkiin suuntiin, esimerkiksi kattoon tai laittaa sen pöydälle. Muut Wiser-laitteet voivat käynnistää IP-kameran.

IP-kameran käytön edut:

  • Lisää yleistä turvallisuutta

  • Korkean tarkkuuden tallenne

  • Tarjoaa ympäristön 340° näkymän

  • Infrapunayönäkymä tallennukseen vähäisessä valossa

HUOMAUTUS: Käyttäjät ovat yksin vastuussa sovellettavien yksityisyyden suojaa koskevien lakien noudattamisesta (esim. GDPR, 5 artikla). Käyttäjien on varmistettava sen turvaaminen, ettei laitteita väärinkäytetä valvontaan tai täysin erilaisiin ja odottamattomiin tarkoituksiin, kuin mihin ne on tarkoitettu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?