DUG_WSE_IPC_Indoor_02

Tunnistushälytyksen asettaminen

Liiketunnistustoiminnon avulla IP-kamera voi havaita liikkeen valvonta-alueella ja näyttää ilmoitukset Wiser-sovelluksessa.

Ota liiketunnistus käyttöön seuraavien ohjeiden mukaan:

  1. Napauta Koti-sivulla Kaikki laitteet > IP-kamera sisä.

  2. Napauta ja napauta Settings > Motion Detection (Asetukset > Liiketunnistus).

  3. Kytke liiketunnistushälytykset päälle napsauttamalla vaihtokytkintä (A).

Hälytyksen herkkyystaso

Wiser-sovelluksen avulla voit säätää liiketunnistimen herkkyystasoa.

Napauta Hälytyksen herkkyystaso -painiketta (B) ja valitse jokin seuraavista tasoista:

– Matala

– Keskitaso

– Korkea

HUOMAUTUS: Korkea herkkyystaso tunnistaa pienimmätkin liikkeet ja laukaisee hälytyksen.

Liikeseuranta

Liikeseurannan avulla IP-kamera voi tunnistaa liikkeen ja siirtää kameraa automaattisesti liikkeen suuntaan.

Ota Liikeseuranta-ominaisuus käyttöön napauttamalla vaihtokytkintä (C).

HUOMAUTUS: Kamera liikkuu vain vasemmalle ja oikealle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?